This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:低压充电、降压正常工作、升压无效

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1616859/bq25750-low-voltage-charging-buck-works-boost-does-not-work

器件型号: BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQ25730

当输入电压高于或刚好低于电池电压时、BQ25750 会正确充电、但是如果输入电压降低 1 或 2 伏、它不会充电。 BQ25750 会显示它正在充电、但没有充电电流。 设计适用于 10V 至 48V 的输入电压范围。 电池为 16.8V Lion。

在这种情况下、寄存器转储:

Bq 状态 0x00028003、标志 0x000000、Vin 12.79、Vbat 14.79、VSYS 14.92
 IIN 0.00、IInAvg 0.00、Ibat 0.00 IIN_DPM 12.00 VIN_DPM 9.00
 ChargeCtrl 0x0900 TmrCtrl 0x30 Chrg 电流 1.90 Chrg 电压 16.79
 ADCOption 0x0680  

00:0B 00 98 00 00 80 01 08 07 40 06 e8 03 ff
10:40 01 a0 00 00 30 00 09 30 04 20 96 00 00 00 00 00
20:00 03 80 02 00 00 00 00 00 00 00 00 80 06 00 00 00
30:00 F6 18 E2 1c 22 1D 00 00 00 00 00 f 02 ff ff ff
第 62 章:我是

原理图:

BatteryCharger.jpg

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、

    我有一些建议可以帮助进行调试:

    • 能否短接电感器 L4?

    • 当 IC 处于升压模式和降压模式时、您是否可以测量 SW1 和 SW2 上的波形? 这可能会让您更清楚地了解正在发生的情况。

    • 您能否从 REGN 连接 12V 电源并为 DRV_SUP 供电? 这将有助于减少要调试的变量数量。

    • 当 IC 处于升压模式时、您是否可以测量 ACUV 上的电压?

    • 如果可能、测量 BTST 电容器两端的电压可能会有所帮助。 不过、这将是一个更难进行的测量。

    另外、我不确定如何读取您发布的寄存器转储。 只是为了确认、您从 0x00 起始地址得到了 16 个块中的所有寄存器数据、对吧?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器转储 在地址之后 16 个数据字节。 地址之后的第一个字节是最低地址的字节

    我移除了 D9 并短接了 D8、因此在这些布线图中、Regen 为 DRV_SUP、L4 供电未短接

    示波器通道如下:

    黄色在 C62 BTST1 上

    SW1 上显示蓝色

    洋红色在 SW2 上

    绿色亮起 BTST2

    第一个示波器图是电池电压为 16V、外部电源电压为 24V、如图所示、bst1 电容器两端的电压为 5V

    降压转换器:

    第二个示波器图是电池电压为 16V、外部电压为 13V、对我来说看起来很奇怪、但不确定应该怎么看。

    升压:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、

    感谢您提供的信息。

    BQ25750 在降压波形中是否处于反向模式?

    在降压模式下、SW1 应进行开关、而不是 SW2。

    升压模式波形不应如此。 BQ25750 似乎开始充电、然后自行关断。

    您能否测量 ACUV 上的电压?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是在绘制示波器图时获取的新寄存器转储。 我不认为它处于反向模式、但请检查是否错过了一些内容。

    寄存器转储 在地址之后 16 个数据字节。 地址之后的第一个字节是最低地址的字节

    我移除了 D9 并短接了 D8、因此在这些布线图中、Regen 为 DRV_SUP、L4 供电未短接

    VIN 12.82、Vbat 15.88、VSYS 15.42
    IIN 0.00、Ibat 0.00 IIN_DPM 12.00 VIN_DPM 9.00
    ChargeCtrl 0x09 TmrCtrl 0x30 电流 4.00 电压 16.79
    ADCOption 0x0680

    00:0B 00 40 01 00 80 01 08 07 40 06 e8 03 ff
    10:40 01 a0 00 00 30 00 09 30 04 20 96 00 00 00 00 00
    20:00 03 80 02 00 00 00 00 00 00 00 00 80 06 00 00 00
    30:00 0A 19 01 1f 1c 1e 00 00 00 00 00 f 02 ff ff
    第 62 章:我是

    示波器通道如下、所有通道 0V 在屏幕上的同一位置。 注意:并非所有通道的标度都相同。

    黄色在 ACUV 上

    SW1 上显示蓝色

    洋红色在 SW2 上

    UV 和 OV 网络原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、

    感谢您提供新信息。 我还有几个问题可以帮助调试此问题:

    • 您能否短接 L4 并查看这是否会改变 BQ25750 行为?

    • 您能否使用电压表测量 ACUV 引脚上的电压? 如果断开 R71、行为是否会发生变化?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该示波器图为 L4 短路、测得的 ACUV 为 1.6V、VIN 为 13V 电池、为 15.5V

    黄色表示 Vin

    蓝色表示 SW1 和 SW2 短接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供新信息。 您也在哪里短接 SW2? BQ25750 需要所有 4 个 FET 都正常工作。

    如果可能、您能给我发送布局吗?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    L4 短接、因此 SW1 和 SW2 短接。

    我可以公开分享的内容有限、但下面是 BQ25750 布局的一些屏幕截图、不确定这是否足够

    下面是顶层的屏幕抓图:

    第 2 层是实心接地层

    第 3 层

    第 4 层是另一个平面

    第 5 层是 VIN 平面

    第 6 层

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、

    我认为开关电感器是 L3 吗?

    能否缩短原理图中圈出的电感器?

    感谢您给我发送布局。 我将在本周晚些时候回顾一下布局。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan

    很抱歉、您说的是开关电感器。 L4 是我现在短接的铁氧体磁珠。 这是一条新的示波器轨迹。

    黄色为 SW1、在升压期间应该切换吗?  

    蓝色为 SW2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在研究数据表时、我想知道芯片是否假定 VIN 与 SYS 相同。 我在 VIN 和 SYS 之间有一个二极管、因此当输入电压低于电池电压时、SYS 可以是电池电压。 该用例在电池电压为 16V 时由汽车以 13V 运行。 我预计这将允许电池进行功率共享、在系统以电池电压运行时、汽车可以通过为电池充电来提供一些电流。 以前使用 BQ25730 的设计可以做到这一点。

    “二极管“位于精子原理图页面上、因为它是一个带有理想二极管控制器的 MOSFET。 这会将 VIN 连接至 12V 至 48V

    我认为、为了使 BATFET 发挥理想二极管的作用、SYS 需要在 BATFET 之后的网络上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、

    我想知道芯片是否假定 VIN 与 SYS 相同。 我在 VIN 和 SYS 之间有一个二极管、因此当输入电压低于电池电压时、SYS 可以是电池电压。[/报价]

    ACFET 导通时、VAC 和 VSYS 应几乎相同。

    如果您禁用理想二极管控制器、此电路的行为是否会发生变化?

    当电池电压为 16V 时、该用例在 13V 的汽车上运行。 我预计这将允许电池进行功率共享、在系统以电池电压运行时、汽车可以通过为电池充电来提供一些电流。 以前使用 BQ25730 的设计可以做到这一点。

    为了澄清一下、输入电压将是 13V、电池将是 16V? BATFET 都将在线性模式下运行? 这对于 BQ25750 来说是不可能的。

    此致、
    Ethan Galloway

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我返工了一块电路板、并确认 SYS 需要位于 H 桥的输入侧。 BATFET 需要单独控制、并且无法由 BQ25750 控制。