This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:原理图验证

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1612331/tps53355-schematic-verification

器件型号: TPS53355

尊敬的团队:

系统会要求您验证原理图。
输入 5V、输出 0.84V @ 10A。
还请验证选定的组件。 尤其是电感器

DESIGN11.pdf 

此致、
Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    接下来的几周我出差不在办公室。 我会再来的

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Calan、

    原理图验证请求的任何更新。

    此致、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    我能够查看原理图。 感谢您的耐心。 请查看以下反馈:

    • 建议略微减小 R510 的值、以保持正常的纹波量。
    • 不确定 R496 和 R494 是否为 DNP、因为需要使用这些器件向 EN 施加使能电压才能启用器件
    • VREG 引脚需要 1uF 电容器连接到 GND。 请将 R130 替换为 1uF 电容器、以便连接到 GND

    附件中还填写了 Excel 计算器:  

    e2e.ti.com/.../Copy-of_5F00_TPS53355_5F00_Calculator_5F00_U12_5F00_Checklist_5F00_2021Jan19.xlsx

    谢谢您、

    Calan