This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:BQ41Z90 解决 BQStudio 和参考手册之间的匹配问题

Guru**** 2797575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1619141/bq41z90-bq41z90-address-matching-issue-between-bqstudio-and-reference-manual

器件型号: BQ41Z90
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

您好:

BQ41Z90 的开发每天都有新的惊喜。

例如、我们注意到参考手册中规定的内容与 BQStudio 中规定的内容之间存在差异。

21b61338-6e59-4e89-9cd4-45e9668a8f99.png

在参考手册中: f9842b4b-0843-4bd4-ac75-89a0e8cf5e74.png

哪一个在讲真相?!

参考手册自 2024 年以来为何未更新?

我还要重申一个关键问题: 何时发布该软件的新版本 并解锁许多尚不可用的功能(I2C、REGOUT、SCD 时序和阈值等)?

我们需要解答。 TI 并不习惯我们这种情况、不提供信息! 如果其他人在论坛上参与这个电路,我想与他们交流,因为在这个阶段,我们不可能感到自信,并最终确定一个全功能的解决方案。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 在此期间、请附加与项目关联的任何.log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    一般来说、务必遵循 BQstudio、TRM 可能有错误、BQstudio 反映了 FW。 BQstudio 是正确的。

    TRM 仍在运行、在器件 RTM 之前将有一个更新的 TRM。

    新固件将在设备 RTM 之前发布。

    如果您对器件功能有任何疑问、可以在此处解答。

    此致、

    Diego