This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661:LF 突发频率范围 UCC2566612 存在问题

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1618392/ucc25661-issue-with-the-lf-burst-frequency-range-ucc256612

器件型号: UCC25661

您好的团队、

IAM 使用 120W LLC 转换器的 UCC256612 控制器。

我有两个疑问。

  1. 我的 LF 突发频率不在上述范围内、它在轻负载时的可辅助频率范围内、并且变压器会发出嗡嗡声噪声。
  2. 我想在 5%满负载时退出低频总线,但直到超过 25%它不来自总线模式,它正在增加我的纹波。 如何正确设置此限值、以便当负载不超过输出功率的 5%时、I 应以 LF 总线模式运行。

您能尽快回复吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subramanyam:

    对延迟深表歉意。

    您能给我们发送设计计算器 Excel 工作表、方便查看突发模式设置吗?

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC256612_5F00_design-cal_5F00_referenec.xlsx

    尊敬的 Yamini:

    请查找随附的设计计算器表。

    我们观察到另一个问题、即工作频率达到超过 1MHz 仍然存在限制频率范围以及控制器可以提供的最大频率是多少。

    此致、

    CH Subrahmnayam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subramanyam:

    在选定的 LL 设置中、HF 突发阈值低于 LF 突发阈值、 这不推荐使用。

    请选择一个选项 (VLLA-VLLB) 为 1.391V 或 1.754V、并相应地更改电阻值。

    我还要在这里添加一个观察结果、

    空载增益曲线(虚线)未越过 最小增益线(绿色)、则空载性能(调节)可能不佳。

    如果可能、请确保空载增益曲线与最小增益线交叉。

    此致、

    亚米尼。