器件型号: BQ25750
您好、
有关背景信息、请参阅 e2e.ti.com/.../bq25750-bat-fet-pulsing-on-briefly-periodically 和 e2e.ti.com/.../bq25750-regn-stuck-at-less-than-1-volt
通常、电池充电电路工作正常、但我的一个原型板表现出一些奇怪的行为。 当连接外部电源时、电源正常信号升高、器件切换到 ACFET、但 STAT1 和 STAT2 LED 亮起(指示故障)、并且 I2C 寄存器的充电状态为“未充电“。 有时我可以让它开始充电、但这只会持续几分钟、然后才会进入故障状态。
当我通过 I2C 检查其他寄存器时、我会简要看到 Batt_OC、 DRV_SUP 和 Input_UV 的一些组合、但这些故障会在读取后立即清除、而不会返回。 您能否建议当寄存器不再显示故障时、什么可能导致 STAT 引脚显示故障?
我检查了 REGN/DRV_SUP、并确认其为 5V、但我确实看到了一些较大但非常短暂的 (~200ns) 尖峰。 
TS 上的电压为~2.9V
有什么想法什么可能是错的?
此致、
Phil