This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53676:TPS53676 路线图和下一代器件问题。

Guru**** 2797405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1620358/tps53676-question-about-roadmap-and-next-generation-device-of-tps53676

器件型号: TPS53676

大家好:

我的一位客户正在寻找适用于 Altera Agilex –5 的电源 IC  
它具有智能 VID 功能。

他们认为 TPS53676 可用作电源。

此时、他们有以下问题。
请你给我答复。

问题 1: 您是否有任何计划开发 TPS53676 下一代器件  
    电源 IC 的器件吗?

问题 2:  您是否有 Agilex-5 电源 IC 的路线图?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    需要签订 NDA 才能讨论路线图。 请联系您的 TI 销售代表以开始签订 NDA、然后我们可以查看路线图。

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maha、

    非常感谢您的答复。

    我能理解你说的。
    我能否在下面再问您一个问题?

    Q
    TPS53676 是目前的最新产品
    作为具有智能 VID 功能的 Altera Agilex-5 的电源?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    是的、TPS53676 是目前已通过 Agilex-5 验证的最新产品。

    此致、

    Maha