This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:关于如何验证 BQ27542 电量监测计的低温电压跳变问题。

Guru**** 2797575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1623347/bq27542evm-on-how-to-verify-the-low-temperature-voltage-jump-issue-of-the-bq27542-fuel-gauge

器件型号: BQ27542EVM
主题中讨论的其他器件: BQ27Z746BQ27Z561

测试目的

验证 SOC 跳变 规定的电量监测计 温度突然变化

问题

  1. BQ27542 是否支持在突然的温度变化下进行 SOC 验证? 传统测试是:在室温下充满电、在低温下放电 之间的比较 在低温下静置 2~4 μ s 小时、用于验证 SOC 跳变。
  2. 如果 bq27542 不支持它、那么 bq27z561 或 bq27z746 呢?
  3. 什么是 TI 推荐的测试方法
 

基本电池信息

  • 电池类型:聚合物电池
  • 容量:2910mA
  • 配置:1S1P

测试条件

  • 200mA = 0.07C
  • 1000mA = 0.34C

测试程序

  1. 在室温下、采集 10 个样本、然后分别充电至 20%/40%/60%/80%/100% SOC
  2. 将样本放在温度室中 –5°C(在–5°C 处未休眠) 、然后在 200mA 或 1000mA 处持续放电。
  3. 完全放电 (0% SOC) 后、将样本返回到室温并静置 2 小时
  4. 监控 SOC 变化曲线 正常运行。

通过标准

  1. 放电曲线上的 SOC 跳变应为 误差在 5%以内 。 记录实际 SOC 跳变值。
  2. 放电容量≥ 室温容量×初始放电容量%× 80%
  3. 能力 反弹 在室温下恢复 2 小时后。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配给团队内部、我们将在  可能的情况下审核并与其他应用工程师跟进。 同时、请附加与项目关联的任何 log/.gg 文件

    谢谢您、
    Alan