Other Parts Discussed in Thread: TPS2117
器件型号: TPS2117
我使用 TPS2117 在两个电位相似的电源之间进行多路复用;初级电压源 (VIN1) 为 5V4、次级电压源 (VIN2) 为 5V2。 在 5 个电路板中的 4 个电路板上、我注意到每次为 VOUT 使用 (VIN2) 时都会有 1V 的压降。 在数据表中可以看到、没有任何迹象表明这可能是正确的情况、我想知道 IC 是否损坏。
下面简要说明了如何配置 TPS2117:
MODE 连接至 VIN1
2.当 VIN1 通过分压器网络存在时、PR1 的电压为 2V7。
3. ST 引脚保持悬空、因为我不希望将开漏输出用于任何有意义的操作
4. VIN1 和 VIN2 上的输入电容均为 1uF
5.输出电容为 150uF
VOUT 加载一个有源负载、该负载在 5V 时消耗 200mA。
以下是对测试说明和结果的简要说明:
测试 1:VIN1 断开连接、VIN2 处于 5V2
根据电路的配置方式、我预计 VIN1、MODE 和 PR 为 0V(我也通过测量值确认了这一点)
2.打开 5V2 电源时,我们可以看到正确的 VIN2 输入电压;但是输出电压只有大约 4V2。 在中、VIN2 下方的图像以蓝色显示、VOUT 以黄色显示。

测试 2:VIN1 存在但正在降低、VIN2 为 5V2
1.在这种情况下、VIN1 在 5V4 时启动、但会持续降低、因为在 VIN1 为 4V5 时(因此 PR1 为 2V3)、进行切换测试会发生。
2.发生切换时,输出电压仅约为 4V2。 在中、VIN2 下方的图像以蓝色显示、VOUT 以黄色显示。

我倾向于认为所使用的 IC 受到了某种程度的损坏。 由于我不得不在 IC 附近返修一些组件、他们暴露在一些热量中;但我很小心地用 Kapton 胶带盖住 IC、所以我不认为这是原因。 如果这是 IC 的已知故障模式、我们非常希望提供有关如何发生这种情况的一些指导。