请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: TL7712A
您好、
我在我们的设计中使用 TL7705BQD、工作电压为+12V。
我见过 IC 用于+12V 系列 TL7712、但在该工作温度中、仅限 0 至+70。
像 TL7705BQD 一样、任何 IC 都可提供所有相同规格、例如工作温度范围为–40°C 至+125°C、电源电压范围为+3.3V 至+18V、阈值可调、或者阈值约为 8V 至 10.8V。
请提供您的建议。
此致、
Babu.M