“线程: 测试”中讨论的其它部件
大家好,团队
我帮助我的客户发布信息。
e2e.ti.com/.../Problem-Description-of-TPS56637-Application-_2800_1_2900_.docx
e2e.ti.com/.../Inductor_5F00_test1.zip
非常感谢你的帮助。
此致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
我帮助我的客户发布信息。
e2e.ti.com/.../Problem-Description-of-TPS56637-Application-_2800_1_2900_.docx
e2e.ti.com/.../Inductor_5F00_test1.zip
非常感谢你的帮助。
此致,
您好,Min,
1.您是否进行了 ABA 换用测试以确认 设备已损坏? 似乎您只完成了一半的 ABA 换用测试。 还请将“分布” 芯片焊接 到一个好的主板上 ,以查看问题是否会发生。
2.根据您的描述,芯片的 VIN 引脚对地短路? 您能否测量好芯片的所有引脚(对地)阻抗。损坏的芯片? 是否有其它针脚对地短路?
3.我发现你用2x22uF 作为 Cout。 您是否检查了12V 时的22uF 盖降额比? 请确保实际 Cout 值超过25uF (如数据表 4所示)。
谢谢
最小 Li
您好,Min,
好的。
1.我们能否理解两个电路布局/部件都是相同的(电感器除外)? 这两个部件都已损坏。
2.损坏发生在何时? 在通电过程中或在6A 稳态下的长时间内?
图1显示其稳定在24VIN-12VOUT 6A,您能帮助测量通电和稳态期间的 VIN SW 输出和电感器电流波形吗? 如果带有 SCH1和 SCH2的新设备都在1A 下正常,您是否想在哨声下测量高于1A 下的波形?
4.稍后我会仔细检查布局。 现在,我们的 Allegro 许可证服务器出现了一些错误,现在无法打开布局。
谢谢,
利绍昂
根据您的建议,我们昨天在输出端增加了两个10uf 铝电解电容器,现在测试芯片没有损坏。 反过来,输出电流为1a,2a,3a,4a,5a,6a,现在芯片可以正常运行,芯片没有损坏。 但还有一个新的小问题,那就是在6a 长跑后,例如,运行20秒的输出电压将立即下降,并将立即恢复(我们录制了一段有关此过程的视频), 我们用热电偶温度计测试了大约116摄氏度的芯片外壳温度。 因此,我们想知道芯片的内部热量是否会触发芯片内部的热量保护? 如果是这种情况,关于热耗散问题,有没有关于 chip.e2e.ti.com/.../Video-recording-at-output-6A.mp4的好建议
根据您的建议,我们昨天在输出端增加了两个10uF/50V 铝电解电容器,现在测试芯片没有损坏。 反过来,输出电流为1a,2a,3a,4a,5a,6a,现在芯片可以正常运行,芯片没有损坏。 但还有一个新的小问题,那就是在6a 长跑后,例如,运行20秒的输出电压将立即下降,并将立即恢复(我们录制了一段关于这一过程的视频,这种现象发生在21秒), 我们用热电偶温度计测试了大约116摄氏度的芯片外壳温度。 因此,我们想知道芯片的内部热量是否会触发芯片内部的热量保护? 如果是这种情况,关于热耗散问题,有没有关于 chip.e2e.ti.com/.../0508.Video-recording-at-output-6A.mp4的好建议