您好,
我们计划在佩戴式设备中使用 BQ25616充电器 IC。 我们的锂离子电池为650mAh。
查询:
当我们将设备连接到 USB 端口进行数据传输(SDP 端口)时,配置前以及配置失败时,设备的输入电流限制应该是什么?
根据 USB 规范,在 USB 枚举过程中配置500mA 之前,设备只能消耗100mA。 但是,一旦检测到 SDP 端口,BQ25616 IC 就会将输入电流限制为500mA (允许设备使用超过100mA 的电流)。
它是否违反了 USB 规范? 还是我错过了一些东西?
因为许多充电器集成电路将 SDP 端口的输入电流限制为500mA -除了少数线性充电器集成电路。