线程中讨论的其它部件:TPS25750, BQ25970,
您好,
我们在 TPS25750中有自定义补丁,此处为 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1049261/tps25750-configuration-request-tomas
当电池充满并正在充电(连接到 USB)时,我们会收到发出 IINDPM_FLAG 和 CHG_FLAG 的中断。
以下是接收 BQ_INT 信号后打印的充电器标志的序列日志。 这些中断继续每秒发送约1-10个中断的垃圾邮件。 充电器标志0-3对应于数据表中的寄存器。
ChargerFlag_0_Reg 0x80 ChargerFlag_1_Reg 0x80 ChargerFlag_2_Reg 0x0 ChargerFlag_3_Reg 0x0 Charge status changed to: 4 ChargerFlag_0_Reg 0x80 ChargerFlag_1_Reg 0x80 ChargerFlag_2_Reg 0x0 ChargerFlag_3_Reg 0x0 ChargerFlag_0_Reg 0x0 ChargerFlag_1_Reg 0x0 ChargerFlag_2_Reg 0x0 ChargerFlag_3_Reg 0x0 Charge status changed to: 4 ChargerFlag_0_Reg 0x80 ChargerFlag_1_Reg 0x80 ChargerFlag_2_Reg 0x0 ChargerFlag_3_Reg 0x0 ChargerFlag_0_Reg 0x0 ChargerFlag_1_Reg 0x0 ChargerFlag_2_Reg 0x0 ChargerFlag_3_Reg 0x0 Charge status changed to: 4
收到 BQ_INT 信号后,我们将读取并清除充电器标志0-3中的所有中断。
我们是否做了一些错误,我们的配置是否有问题,或者此修补程序中是否有其他错误?
为什么 BQ25972在电池已满且充电器在我们清除后已连接时发出此中断信号?