“线程: 测试”中讨论的其它部件
您好,
我们正在尝试使用 BQ27742-G1测试已放电到极低电压的蓄电池的深度放电情况。 我们测量的蓄电池端子电压为2.7V, 我认为应该高于 V_UVP。
如果处于低电压充电模式,充电 FET (CHG)将连接到组电压(PACKP)。 这是内部短路吗? 如果 CHG FET 的栅极未与 PACKP 短路,它将遵循6.8节中所示的2xVPWR?
从第6.7节开始, VCHGATT 是否可配置为低于2.7V? 我们的充电器提供2.0固定在预充电状态,可能不足以让 FG 检测到充电器? 请告诉我您对此的评论。
我们正在使用5V 为电池充电。
如果我们将已放电的电池连接到外部电源,当我提供~3.45V 电压时,我可以开始充电。 低于此电压时,电池不充电。 我不知道该电压对应的参数是什么,也不知道该电压是否可配置。
谢谢