This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116同步降压 IC 出现噪音问题

Guru**** 2797575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067999/lm5116-noise-issue-in-lm5116-synchronous-buck-ic

部件号:LM5116

大家好,

我的问题是关于 LM5116同步降压 IC。

请告诉我 IC 中的噪音敏感引脚。 尽管系统应能最大限度地避免噪音,但我们仍在努力实现这一目标。 此时,我们想听听您的团队如何根据噪音敏感 IC 针脚的临界性对其进行评级?

如果您有时间回答同样的问题,将不胜感激。 请提前感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siddhant  

    通常,高阻抗引脚比低阻抗引脚更敏感。 如果允许,您可以通过填充靠近 IC 的陶瓷电容器来降低引脚阻抗。  此外,噪声敏感引脚内部通常有一个低电压阈值比较器/放大器。  

    LM5116的 COMP,FB。 在设计系统时,应小心处理斜坡,RT,CS,CSG 引脚,因为宽带放大器使用 COMP&FB,快速动作振荡器使用 RT&RAMP,而低阈值电流感应放大器使用 CS&CSG。   

    李家祥(应用工程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,李家祥先生,

     感谢你的答复。

     我问了上一个问题,因为我的 LM5116线路正在经历跳过脉冲的情况。 由于 CS 引脚通过 R (电流感应电阻器)连接,因此情况保持不变,直到负载电流下降。

    我在某种程度上解决了同一问题,但没有完全解决。 我在 IC CS 引脚附近安装了一个陶瓷电容器,该电容器基本上用作电流感应电阻器电压的低通滤波器,然后再将其馈送到 IC 的 CS 引脚。

    现在,电路遇到了以下两个问题

    1. 在某些情况下,即使在较低负载下,它也会跳过脉冲。 在脉冲跳过模式下,频率变为一半,输出电压波纹增加两倍。 我已经尝试实施缓冲器以避免过度使用
    2. ‘电流随输入电压的变化而变化,因为“IR”(斜坡电容器充电电流)是输入电源电压的函数,如数据表中所给出。 如果断路电流必须取决于电源电压,请告诉我如何尽量减少此差异,最好是在整个电源范围内保持恒定断路电流。 在我们的情况下,电源电压变化为37V (最大输入电压–最小输入电压),电路的电源电压差异为每个5V,因此断路电流阈值的电流变化为1A。

     请告诉我如何解决这两个问题。 此外,如果您需要我们方面的更多信息,请告诉我。

    谢谢你

    西德南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siddhant

    1.在哪种模式(FPWM 或二极管仿真)下,您看到脉冲跳过问题? 如果采用二极管仿真模式,设备在轻/无负载条件下会跳过脉冲,这是很自然的。  

    2.如何测量 IC 关闭电流? 我猜您的测量结果不正确,因为如果1A 电流流入设备,设备通常会损坏

    李家祥(应用 工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,李家祥先生,

    请在下面找到您对我上一个问题的查询的答案-  

    1. LM5116正在二极管仿真模式下运行降压转换器。 在中等负载和大负载条件下,可以观察到脉冲跳过,其中降压转换器的额定负载为20A (Vin min,Vin max = 35V,72V | Vout = 14 V,Iout = 20A)。 我正在尝试达到负载关闭条件 Iout = 25-A

    2.我没有测量 IC 关闭电流。 我将停机称为降压转换器负载停机电流。  

    请告诉我该信息是否有效?

    谢谢你

    西德南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Siddhant

    1. A)它可能由故障电流限制引起。 如果在一个循环中由于故障电流限制提前终止切换,则下一个切换周期的 PWM 占空比会变大。b)此外,这可能是由斜坡补偿不足引起的。 请下载 LM5116快速启动计算器(https://www.ti.com/lit/zip/snvu051)并仔细检查您的组件选择。

    2)然后,它应该 由外部电路设计引起,因为>1A 电流在关闭期间流入降压转换器。 请检查在关机过程中温度是否过高的组件

    -李家祥(应用工程)   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,李家祥先生,

    感谢你的回复。 我将再次仔细检查部件选择 ,并在需要时与您联系。

    感谢您的支持

    ——西德南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择 TI。 如有任何疑问,请随时与我们联系。
    -李家祥(应用工程)