This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2025:功能测试确定参考电压过低

Guru**** 2507315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067277/ref2025-the-function-test-determines-that-the-reference-voltage-is-low

部件号:REF2025
“线程:测试”中讨论的其它部件

℃说明:精密电压参考-固定类型- 2.5V-0.05%- 20ppm /μ A - SOT23-5-RoHS
发现位置:功能测试
缺陷描述:功能测试确定参考电压过低,标准值为2.5V-0.05%(2.49875 ~ 2.50125v)
缺陷率:= 47 / 500 = 9.40%
DC:2137

断开负载,输入电压4.9伏,测试并检验

更换其他芯片进行交叉验证

已验证六个电路板并发现有此问题。许多测试发现存在此问题。 我希望我能得到帮助和答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试过程
    1.我测试故障单元,断开负载,输入电压4.9伏,然后获取第五个引脚:Vref 电压2.495V,Vbias 电压1.247v。 在实际生产过程中,使用了500件中的49件。
    2、,因为它不是新的应用程序。您是否更改了 n ü?中的任何内容
    没有变化
    3.我们用怀疑有故障的芯片无问题地更换了设备进行测试,但问题仍然存在。 更换其他芯片进行测试是正常的,并进行了交叉验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托尼-

    感谢您联系我们。  

    此设备未发生任何更改。

    您是否能够与我们共享测试电路?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的回复
    我非常希望得到你们的帮助。 我试图提供我可以提供的信息。 接下来我需要做什么?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托尼,

    我们可以检查您的测试 电路和程序,以查看您的结果是否与此相关或与其他相关。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Masoud

         我们是否需要提供设计电路图? 我需要一些时间来完成这项工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托尼,

    这完全由你决定。 根据迄今为止提供的信息,我没有 任何其他 关于您最初问题的反馈。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Masoud

      这是外围电路设计,请检查。 如果您有任何其他问题,请随时与我联系。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托尼,

    感谢您的分享。  测试电路似乎正确。

    请注意数据表中的测试条件。 0.05%的规格为25C,输入电压为5V。 您需要进一步考虑基于指定温度系数和测试温度的变化。 希望这能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以提供现场 FAE 支持,以便我们更全面地了解此问题,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们进行了交互式验证,更换其他批次是正常的。 用正常电路板更换可疑故障单元的问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托尼,

    我已向您发送连接请求。 请接受此协议,以便我可以帮助您并与当地的 FAE 联系。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Masoud,

    非常感谢您的帮助,希望尽快与当地的 FAE 联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony -请查看我的私人消息以及联系信息。 谢谢。