大家好,团队
我们从 TI 器件 DS90UH928QSQX/NOPB 的客户那里获得回报。结果,它是 电源(VDD33_B)引脚的 ESD 块上的 EIPD。(最大电压:4V)
其中一个可能的 rootcasue 是一些瞬态电压来自 VDD 源,也是 TI 的器件“LMR33630CQRNXRQ1”。 请参阅以下客户示意图。
您能否帮助确认以下评论并建议基于 原理图或设备特性的哪种情况可能导致瞬态输出/噪声?
1.对于外部可能的原因, 如果启动电路上的输出元件(如电容器或电感器)有某种程度的损坏,可能会导致 Vout 产生意外的输出。 我的理解是否正确?
2.任何相当大的输入条件都可能导致意外输出?
(例如,如果 VIN 上出现噪音,它也可能反映到输出增压电路中以产生意外信号。)
噪音/不稳定频率(抖动)是否可能? 来自 EN 引脚或 VIN 导致意外输出?
如果是,您能建议什么情况?
4.如果您有其他建议,或者如果您需要更多信息,请告诉我。
此致
汤米