This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:TPS54160的 SIMPIS 型号

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070219/tps54160-simplis-model-of-tps54160

部件号:TPS54160

您好 TI 支持团队!

我们使用 TPS54160的 EVkit 在开关模式电源转换课程的实验室组件中进行负载瞬态实验。 由于这种流行病,我们已着手在 SIMPRIS 环境中进行基于在线模拟的实验。  如果 您能提供 TP54160的 SIMPRIS 模型,将会有很大帮助。

谢谢,

维汉   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vihan,

    遗憾的是,我们被指示不要共享 SIMPRIS 模型,这些模型可能包含机密信息。

    在产品文件夹中,我们确实有一个未加密的瞬态模型,该模型可以在 TI SPICE 中实现相同的功能

    www.ti.com/.../slvmcz8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Beck,  

    感谢您的回复。 我们正在尝试在 SIMEDIX 环境中使用 TPS54160的未加密 SPICE 模型,因为 SIMPIS 不能与之配合使用。 但模拟过程中花费的时间太多,仍然无法保证收敛。 您是否可能支持在快速比较的同时保证收敛的最佳容差值?  

    谢谢,

    维汉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Vihan,

    根据我的经验,我唯一的建议是限制您绘制的迹线数量,模拟持续时间和相应的模拟步骤/分辨率。

    我没有混淆收敛参数。 某些型号的 PWL 计算确实加快了速度...不幸的是,此设备没有。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Beck,

    感谢您的回复。 虽然这个问题可能无法解决,但我感谢各方的回应和建议。 我将检查 simetrix 的模拟步骤/分辨率。

    谢谢

    维汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。  您可能能够在网络上挖掘通用 PCM 模型。 我可以看到我是否可以在我的末尾找到一些东西