请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS51285A 大家好,团队
在 TPS51285的数据表中,电源正常阈值指定 Vpgth=87.5%-90%-92.5%,所有值均小于100%。
当某些情况下高于100%时,过压端是否没有阈值?
此致,纽约州
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
在 TPS51285的数据表中,电源正常阈值指定 Vpgth=87.5%-90%-92.5%,所有值均小于100%。
当某些情况下高于100%时,过压端是否没有阈值?
此致,纽约州