This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 654100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069316/power-management-forum

部件号:BQ40Z60
“线程: BQSTUDIO”中讨论的其它部件

您好,

有一点背景:我们正在一个蓄电池调节站工作,并且正在使用上述 BQ40Z60 IC 一次为多个蓄电池单元充电和放电。 我们目前正在为定制锂离子电池创建黄金图像文件。 我的大部分问题可能已经在这个论坛上得到了解答,但为了确保我的回答正确,我想问你们一些问题:

1.我们目前正在创建上述黄金映像文件。 我们正在按照官方文件中的步骤进行操作。 我们注意到 ,BQStudio 中的位寄存器和数据存储器选项卡中的某些寄存器实际上不同,例如,BQ40Z60可编程电池组管理器(修订版)中的 IT 状态寄存器 D)数据表,但仍不确定这两个菜单中这些寄存器为何不同。 您能否解释为什么这些寄存器会在不同的寄存器选项卡中有所区别?

2.这可能是一个愚蠢的问题,但我再次想确保我正确答案。 在创建了这一黄金映像文件并采取必要步骤将其导出到 IC 的其他实例后,我们需要在新的新 BQ 上执行多少个学习周期(如果有)?

3.如果我们不需要为 BQ IC 正常工作做更多的学习周期,那么在一次处理4个单元格时,我们可以期望哪种准确性? 我们确实看到,为了提高准确性,我们应该使用更新状态- 0xE,但我们可以期待什么,因为我们正在尝试调节电池的状况并为其提供准确的充电百分比?

感谢您的提前答复,我确信这些问题都已经得到了解答,我确实事先了解了很多问题,但我们希望确保并获得有关这些问题的官方反馈。 希望你能理解!

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Balazs,

    1.“寄存器”和“数据闪存”屏幕上的 IT 状态之间的区别在于,一个是当前的实时 IT 状态,另一个是在永久故障时保存的状态寄存器。 换言之,如果有 PF,数据闪存中的 IT 状态用于调试。

    2.只要不更改系统中的任何配置或单元格数,您只能执行一个学习周期。

    3.为了提高其他 IC 工作的准确度,建议您校准仪表。

    最佳

    杰西卡