This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:电源路径电流管理

Guru**** 2510475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067548/bq25303j-power-path-current-management

部件号:BQ25303J

您好,

我们设计了一个具有1安培充电电流的锂离子电池充电区。

电池以1安培的电流充电,而系统需要额外的500mA 电流来驱动 LED 和升压转换器。

我的查询是,由于我设置了电流1Amp,系统需要额外的500mA,那么如何管理系统电源路径?

电源通道是否能够提供1.5A 总电流,即1A 蓄电池充电+ 500mA 系统电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      是的。 在此 PowerPath 中,您将使 SYS 停止 PMID。 直接500mA 电流可供加载,1A 充电电流将被调节并提供给蓄电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯达,

    因此,考虑到 Ibat +Isys,我现在将 ichrg 设置为1.5A,这是可以的吗?  

    或者,我应该使用 PMID 引脚来获取系统电流。

    请注意,负载已连接到 Vbat。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下,应根据 IBAT 和 ISYS 要求设置总电流