This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:分流操作

Guru**** 2506185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068560/tps92515hv-shunt-operation

部件号:TPS92515HV
“线程:TPS92515”中讨论的其它部件

在本答复(来自相关问题)中:

在0.0001占空比时为120 Hz PWM 时,接通时间为833 ns。  这只是一个200 KHz 开关周期的一部分。  低波纹不应明显,但保持电流调节接近可能很困难。  它将需要设置第二个关闭电阻器来操作与未关闭的电流类似的闹鬼。

更高的分流 FET PWM 频率可用于查看是否有任何好处,但在低电感器电流波纹下,我认为这一点无关紧要。

“ 它将需要设置第二个电阻器来操作与未受鬼影的电流类似的鬼影”的含义——我对此不清楚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve,

    当分流 FET 调光时,TPS92515仍在运行。  当闹鬼靠近相同的波纹电流时,它需要调节电流,而不是闹鬼。  在 LED 堆叠停止工作的情况下,没有电压可供加电。  这是第二个电阻器进入的位置。  它需要将电流设置为 Coff 以获得离时校正,从而使 di from V = L *(di/dt)与不闹鬼类似。  L 不会改变,V 是电感器在 LED 堆叠被扰流时看到的电压。  这是飞轮二极管,分流 FET 和电感器之间的电压。  此计算可能/将包括非鬼影关电阻器的影响。  在正常操作过程中观察电感器电流,然后再进行鬼影操作是最容易比较的。  有几件事需要注意。  确保在分流 FET 操作期间,接通时间长于 TPS92515最小接通时间。  另一件值得注意的事情是,由于二级管 VF 下降,整个电感器的鬼电压可能在高温下下降。

    此致,