This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ769142:堆叠 BQ769142

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ769142, TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067820/bq769142-stacking-bq769142

部件号:BQ769142

BQ769142 IC  具有可堆叠(内置接口)作为其功能的一部分,但没有提到如何堆叠两个 IC 以增加细胞计数。 无法单独使用此 IC? 堆叠是否只能是指 如何 堆叠电池监视器以用于高细胞计数工业应用-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasanth 您好,

    BQ769142没有内置的可堆叠接口,因此为什么需要额外的电路来堆叠它。 仅 IC 不支持堆叠。  我们计划使用 BQ769x2系列发布堆叠设备的参考设计。 但我没有预计何时发布,很可能在接下来的几个月内发布。

    您链接的技术文章是我们目前唯一的堆栈来源,您应该能够以这种方式实施堆栈。 一些可能有助于实现堆叠   的其他文档是具有 BQ769x2应用报告的低侧 FET,以及 TIDA-01093参考设计(用于堆叠 BQ769x0系列)(尽管对于另一个零件)。

    这些应该作为一个良好的起点,并与您所链接的技术文章一起提供。

    如果您需要内置堆叠接口,我们的汽车级显示器将提供此功能。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门