This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518EVM-878:使用一块 LEDSPIMCUEVM-879控制两个 TPS92518EVM-878

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518EVM-878, TPS92518, LEDSPIMCUEVM-879

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067468/tps92518evm-878-control-two-tps92518evm-878-w-one-ledspimcuevm-879

部件号:TPS92518EVM-878
“线程”中讨论的其它部件: TPS92518LEDSPIMCUEVM-879

我最近购买了一些 TPS92518EVM-878主板,需要一些有关评估软件的建议。

我正在使用 TI LEDSPIMCUEVM-879微控制器板以及 TPS92518 EVM 和台式 GUI 软件来控制878主板。 只有一个板载连接功能可以正常工作。 如果我有两个878板级联在一起,那么评估软件似乎只能看到两个板中的一个。

我将 SPI 跳线配置为“星形”配置,因此878主板的每个都有自己的 SSN 线路(一条在 SSN0,另一条在 SSN1)。 当我查看范围时,我看到只有 SSN0被激活,而 SSN1从未激活。

是否有办法告诉工作台 GUI 软件与这两个878主板通信?

谢谢

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是,EVM GUI 不支持星形或菊花式配置。 GUI 旨在方便对单 个 TPS92518设备进行评估。 不便之处深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。   由于星型和菊花链配置在原理图中记录了一些,我希望!    

    此致

    吉姆