This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:在低温(-25℃)下运行期间发生短路故障

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072026/tlv62569-short-circuit-fault-occurs-during-operation-at-low-temperature--25

部件号:TLV62569
“线程:测试”中讨论的其它部件,

产品工厂测试将测试电源芯片 TLV62569的输出电压和电源故障条件下的接地电阻是否正常,产品工厂需要进行12小时的老化操作测试;

在现场应用产品上发现此故障。 ℃,12月以来,黑龙江省,吉林和辽宁省应用的产品已经连续修复(产品的环境温度为-25 ̊ C)。 维修故障集中在同一位置,由 ARM 内核供电的5V 至1V TLV62569没有输出电压,因此系统无法启动。 故障芯片 VIN 引脚(5V)和 SW 引脚(1V),SW 引脚(1V)和 GND 引脚电阻非常小,接近0;请参阅下图。

引脚至接地

断屑

正常芯片#1

正常芯片#2

正常芯片#3

VIN-GND

 0.3R

 ∞

 ∞

 ∞

SW-GND

 0.3R

 ∞

 ∞

 ∞

FB-GND

 31米

 ∞

 ∞

 ∞

EN-GND

 ∞

 ∞

 ∞

 ∞

示意图

此外:
同时,作为比较,本产品有两套 BOM。 到目前为止,使用 ETA3485的所有批次都没有发生类似的故障。 两者之间的区别在于 ETA3485由固定 PWM 控制,而 TLV62569由可变 PWM 控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好,

    1)请详细说明示意图中突出显示的电路吗? 为什么您设计成这样的设计? 您还可以共享布局吗?

    2) TLV62569 (故障芯片)是如何供电的?  

    3)作为注释,您使用的是220pF 前馈保护盖。 如果您查看数据表,建议 R2 (下反馈电阻器)的输入前移保护盖为6.8 pF,=100k 欧姆。 原理图中的220pF 高于此值。

    4)您是否对故障芯片执行了任何故障分析? 您可以为我们提供任何数据来深入探讨此问题?

    5)您是否曾尝试在较低温度下重复此故障? 如果有任何波形或数据,您可以分享吗?

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低温复位未临时重新出现,电路的上部用于调节输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好,

    是否有任何类型的数据/波形可以帮助我们分析或报告任何故障? 因为很难说出发生了什么。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、启动(VIN (黄色),开关(紫色),VOUT (绿色))

     

    2、开/关循环(VIN (黄色),开关(紫色),VOUT (绿色))

      

    通过电感的电流波形如下:(SW(Yellow)、IL (绿色))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将了解一下这些曲线,并将在下个星期返回给您。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不知怎么,我没能回答这个问题。 对这一延迟答复深表歉意。

    在共享波形中,我发现 SW 节点电压超过了几乎为7V 的绝对最大额定值。 这些波形是否来自故障芯片? 您也可以共享负载电流吗?

    您是否从自己的角度执行了任何故障分析? 您能否与我们分享这份报告?

    您可以在私人消息中共享它。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我现在就要结束这项工作。 如果您需要回复或提出其他与此相关的问题,请在下面发表评论。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连