This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3060:BQ3060循环次数异常

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071245/bq3060-bq3060-cycle-number-abnormal

部件号:BQ3060

bq3060的周期值会更大(558752),不应超过10。 可能的原因是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,金星,

    如果您设定了该值,或者将 CC 阈值或 CC %设置为非常低,这样在放电期间循环计数会快速增加,这可能会导致循环计数值不正确或意外。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     周期值不应大于10,CC%为90%,CC 阈值为3200mAh, 我认为这两个参数(CC 和 CC%)是正常的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在同一批次中生产的50个样品的参数配置相同。 这种现象发生在其中一种情况,而另一种情况则正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,金星,

    如 Shirish 所述,量规从数据闪存初始化该值。 因此,损坏的图像或中断的编程可能会导致该值出现问题。 您编程的值为正常值。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,先生,你好

     这是已知的 bq3060错误还是? 或者我们如何避免这种风险? 我们需要根据循环值判断电池的状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,金星,

    这不是仪表的已知缺陷。 正如我所提到的,这种情况发生的原因有多种,大多数情况下,这些问题与通信不良,编程损坏或损坏数据闪存的外部 ESD 事件有关。

    这种情况发生在多少个仪表上? 如果您重新编程仪表,问题是否已解决?

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此寄存器的异常概率为1%。 在正常使用情况下,我们只读取寄存器的值(我们不写入)。 如果我重写了循环寄存器,它看起来正常(随着电池的充电和放电, 寄存器的值也正常增加)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,金星,

    如果只在一个仪表中,则很难精确定位发生的情况,从而导致寄存器报告更高的值。 如果与仪表的任何连接暴露在可能发生 ESD 的外部,则可能是问题。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的电池接口是 SMBus。 您提到的静电可能会导致此问题。 (电是否仅会导致此寄存器的周期)错误或其他寄存器错误? 您能帮助重现这种现象吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,金星,

    ESD 的问题在于我们不知道哪些值可能被损坏,唯一的解决方法是重新刷新固件和数据闪存。 您可以尝试在暴露的连接上应用类似 ESD 的事件来重新创建问题,但可能需要进行许多测试才能获得类似的结果。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,先生,你好

       这是关于 BQ3060电流寄存器的另一个问题, 该寄存器有1%的异常概率,当寄存器异常时,它显示大约-18mA (它应该是0mA),这可能是什么原因? 它是否 也与静电有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,金星,

    校准也可能损坏,导致电流读数不正确,从而可能增加您的周期计数。 如果报告的电流异常,这也会导致测量问题。

    您能否共享“坏”包中的.gg 文件和“好”包?

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../f.rar                                                                     主席先生,你好,请检查文件,当前异常(循环寄存器正常)和  循环电池异常(电流 寄存器正常) ,它们不是同一个电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,金星,

    共享的文件完全相同。 您可以共享坏包的.gg 文件吗? 似乎坏仪表可能已重新编程。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sir,对不起,您先前的错误信息,请这次检查随附的文件,谢谢您!e2e.ti.com/.../7167.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,金星,

    我看不到两者之间有任何异常值,循环计数是否总是跳到接近相同值的位置? 我发现 CC 增益 CC 增量和 CC 偏移都不同,校准是否不同?

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生, 校准方法不同,我不确定 Wong 的周期数是否相同,所以您能从 g.file 中找到导致周期数错误的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,金星,

    我很好奇,每一个量表的报告值超过50000的位数是否相同。 我很奇怪,错误发生了,所有循环计数值都达到了50000以上的相同值。 您提到这种情况仅发生在1%的量表中,这相当于您生产的量表数量?

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们生产了500块3芯电池,发现 3块电池的周期编号错误。 我不确定错误的循环值是否 相同,但可以肯定错误的循环值 非常大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,金星,

    我仍然认为这很可能是两个原因之一:ESD 或主机编写注册表。

    没有太多其他选项可以解决此类问题,而这些选项并不会出现在所有设备中。 之前没有关于周期计数的错误报告。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒