This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5957:TLC5957的默认状态

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5957

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071160/tlc5957-default-state-of-tlc5957

部件号:TLC5957

你(们)好

我们在设计中使用 TLC5957 RGB LED 驱动器。 我们正在通过 SPI 接口使用 FPGA 控制驱动程序。  

请告诉我们 ,当来自 FPGA 的 SPI 接口断开或发生故障时,TLC5957的状态将是什么

此致

阿比什赫克五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abishek,

    接通电源后,TLC5957的所有 OUTXn 都被关闭,所有计数器和 FC 寄存器都被初始化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,哈迪

    如果 GCLK 始终高或低,TLC5957的输出通道状态将是什么

    请回复

    谢谢

    阿比什赫克五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Abishek,

    您是说在 TLC5957之后,您只是通电还是有时工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,哈迪

    在工作条件下

    谢谢

    阿比什赫克五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abishek,

    感谢您提供更多信息。  我们这个问题的专家(包括哈迪)目前正在庆祝中国新年,他们将在下周对您作出回应。

    此致,

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Abishek

    当 GSCLK 断开连接时,PWM 计数器不再增加。 对于“打开”状态的信道,它们将以100%的负荷完全打开。 对于“信道关闭”状态,它们将保持关闭状态。 断开其他接口针脚不会影响输出通道的操作。