This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:电流限制检测的延迟时间或故障时间

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072717/tlv62569-delay-time-or-deglitch-time-for-current-limit-detection

部件号:TLV62569

您好,TLV62569支持团队

数据表未定义电流限制检测的延迟时间或故障时间。 您能否显示延迟或故障时间的设计值或实际值?

谢谢

塔米奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tamio,

    数据表中未提及此问题,因此我不确定是否为此设备定义了任何延迟。 让我在内部检查一下,然后再返回给你。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tamio,

    电流限值检测的延迟时间通常来自比较器的传播延迟,直到它触发电流限值。 但 在 TLV62569的数据表中,没有提到这一点,因为它使用的电感器值较高1uh 或2.2uH (斜率较低),因此20-30ns 延迟不会对电流规格产生太大的影响。

    (20-30ns 应为延迟的典型值)

    只需确保使用的电感器的饱和度电流高于开关电流限制。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,法赫恩,

    我还有一个问题。

    当前限制仅定义最小值。 客户需要最大电流限制值来选择电感器。 您能否向我显示最大值?

    此外,根据客户评估,当负载电流为2.8A 时,电流限制有效。 它表明电流限制约为3A。
    您能否通过离线方式与我分享当前限制的正常分布?

    谢谢

    塔米奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tamio,

    您的客户正在使用哪种 TLV62569封装,因为它随封装的不同而不同? 然后我可以了解此参数的分布情况。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,法赫恩,

    部件号为 TLV62569PDRL (SOT-563封装)。

    谢谢

    塔米奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tamio,  

    我正在向您发送一封电子邮件以共享信息。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tamio,

    因为查询已通过电子邮件应答。 我现在要结束这条线。 如果您有任何与此主题相关的其他问题,请在下面发表评论以打开该主题。

    谢谢,致以诚挚的问候,

    法连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,法赫恩,

    感谢您的支持

    谢谢!

    塔米奥