This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61252:从 VIN 至 VOUT &VF 的泄漏电流

Guru**** 2506985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072405/tps61252-leakage-current-from-vin-to-vout-vf

部件号:TPS61252

大家好,团队

如果 VIN 和 EN 下降到 ULVO 以下(关闭时),是否通过 P-ch FET 的主体二极管从 SW 泄漏到 VOUT 的最大值为3.5 uA?
当时最大 VF 是多少?

(笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    断路电流在 VIN=3.6V 和 EN=0时测量,测量来自 VIN 的输入电流。 因此,当 VIN 低于 UVLO 时,这超出规格。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我知道这是不规范的,但我想知道这一机制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    我能知道背景吗? 为什么客户如此关心这一点? 您正在使用什么板进行评估? 我可以尝试在 EVM 上复制此功能。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦纳豪,

    这是因为如果在 VOUT 浮动为0.15-0.3V 时再次打开系统电源,下游电源将出现故障。

    在 Ta =℃℃时,VOUT 的浮动为0.05至0.15V,但在55 ̊ C 或更高的情况下,VOUT 的浮动为0.2至0.35V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    很好地记录了。 我在 EVM 上复制了同样的内容,让我在内部检查一下。 奇怪的是,您知道哪个负载在如此低的电压下工作吗?

    -文浩