This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28701:输出过压功能

Guru**** 2504835 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071630/ucc28701-output-over-voltage-function

部件号:UCC28701

请告诉我们有关过压功能的信息。
从过电压检测到设备停止切换的时间是多长?

此致,

库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库拉-桑,

    感谢您对 UCC28701回扫控制器的关注。

    尽管数据表中没有提到过,但只要在 VS 输入处检测到过电压并连续三个切换周期,OVP 功能就会触发。
    输出电压(反射到辅助绕组)在脱磁波形的“膝部”的切换周期结束时采样(参见数据表中的图13)。

    如果采样电压连续三次超过 OV 阈值~4.6V,则会标记 OV 故障,设备会立即停止切换。  VDD 将下降,UVLO 循环将尝试重新启动。  如果 OV 仍然存在( 连续3次过电压),它将重复 OVP 循环。  

    响应时间取决于 OV 检测时的切换频率。  在130kHz 时,在第一个 OV 样本后,关闭时间可能会在~16us 时结束。 如果负载较轻,则切换频率将较低,采样时间将更远。  在1kHz 的最低频率下,第一次 OV 检测后约2毫秒将关闭。 必须有3个连续的 OV 样本才能关闭。  2个 OV 样本后的较低样本将计数重置为0。  

    此致,
    乌尔里希