请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LMZ34002 是否可以使用瞬态模型在 PSPICE 内运行增益和相位图解? 如果是,您是否有建议将交流电源放置在何处,因为 LMZ34002的拓扑与传统的 SMPS 略有不同?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大卫,你好。
交流分析需要在本设备没有的平均模型中进行。 数据表已通过我们的 BOM 分析确定,如果您想确认性能,我建议您获取 EVM 并评估电源模块的性能。