请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS23861 您好,
我 在 其中一个项目中使用 TPS23861PWR 作为 POE PSE 控制器。
设计:

问题:
当产品未插入 POE PD 时,DRAIN1始终处于56V。 排流1不尊重以下顺序。

我得到了以下顺序:

您是否知道可能出现的问题?
FIY,我 已经拥有此产品的功能版本。 这两个版本之间唯一的变化是以太网连接器。 我从 RJHSE5485切换到 SS74800-132F。 两种版本的以太网通信均正常工作。
感谢你的帮助。
巴斯蒂安