大家好,团队
- 当 LED 电源下降且检测到 WLS 故障时,LED 诊断是否仍在并行工作? 例如,是否会报告 LED 打开故障,因为 LED 电源过低,这可能导致 LED 打开故障?
- 软件 POR 后,是否有“故障”窗口? 例如,如果在软件 POR 后出现永久性 LED 故障,客户可能会发现/ERR 针脚过高,然后因 LED 故障而声称过低-我们预计/ERR 针脚保持高位多长时间?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
谢谢!
您好,Zhiqian,
1) 当我们减少供应时,可能会导致断路故障。 因为开放是检测出的和 有意义的。
PY -根据数据表,我解释开路检测是比较 OUTx 和 V(OC_TH)=0.2V;对于开路检测,设备是否也检查感应引脚?
同样,问题是当 LED 电源降至 WLS 阈值以下时,是否会对 LED 打开故障检测产生任何影响?
您能否与我们分享有关具体情况的奇形或波形。 我可以分析这一点。
2)故障发生后,需要几次时间才能检测到该故障。
PY -我们预计需要多长时间? 对我们来说? 是不是?