This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:充电完成后安全计时器是否停止?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073860/bq24193-is-the-safety-timer-stopped-when-charging-completes

部件号:BQ24193

您好,

由于 BQ24193停止在现场的 SW 节点上提供输出电源,我们的设备出现了问题。 该问题正在调查中,但有一个假设是已设置 EN_Hiz,然后是电池放电。 此后,由于电池电量太低且 SW 已禁用,因此没有任何剩余电量可为主机供电。 通过取出电池来重置 BQ24193 (在现场不可能),解决了问题。

阅读数据表时有一节关于安全计时器的内容,当安全计时器在默认模式下过期时,将设置 EN_Hiz。 但是 ,有几个细节无法找到有关以下方面的信息:

1.如果充电循环完成(正常情况下),安全计时器是否会停止,以使其不会过期?  

2.如果充电循环启动,VIN (我们的情况下是12V 适配器)随后断开,这是否意味着安全计时器将继续并最终过期,因为充电循环将无法完成? 即,当 VIN 丢失时,主机总是将 CE_拉高,而不是在电池耗尽后设置 EN_Hiz 并自行布设,这是否重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.充电结束后,充电安全计时器不起作用。

    2.当有效的 VBUS 断开连接时,充电器将不会充电,充电安全计时器也不重要。

    谢谢,

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    数据表中指出“在5小时结束时,设置了 EN_Hiz (REG00[7])”。 当您写"没关系"时,这是否意味着在充电停止(由于完成或 VIN 消失)的情况下,它不会设置 EN_Hiz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它被称为“充电安全计时器”。 设备正在充电时,安全计时器会计数,并且可能会过期。 当充电终止且 VBUS 不存在时,充电器不会充电,充电安全计时器也不会计数或过期。

    要有效调试,请在 vsys 删除前后阅读所有 BQ24193寄存器值 ,然后检查差异。

    谢谢,

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们知道它的名字。  问题是,我们为什么会出现这种行为,没有明显的理由。 因此,我们需要澄清这一点,而不是简单地作出假设。

    我们打算阅读这些登记册,但迄今未能阅读。 这一问题已在全球范围内发生在多个设备上,但到目前为止只有少数设备到达实验室。 他们的问题是,他们对打开和连接测量的方式很敏感,他们再次工作。 假设电池电量已耗尽,足以杀死 MCU,但不足以重置充电器 IC。 如果设置了 EN_Hiz,则在我们附加 VIN 时不会发生任何情况,唤醒系统的唯一方法是打开(粘附的)装置以取出电池,或等待电池耗尽的时间,以便充电器 IC 重置,从而达到此目的 en_Hiz 再次变为0。 也许设定测量结果会触发最终的耗竭水平。  

    这只是一个假设。 我们现在看不到设置 EN_Hiz 的明确原因。 SW 没有接触到该位,我们认为安全计时器不应该工作(我们现在已与您确认)。 除非在到期前收取费用。