This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7400-Q1:启用功能

Guru**** 1492485 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, LM74500-Q1, LM74700-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074038/lm74700-q1-enable-function

部件号:LM74700-Q1
线程中讨论的其他部件:LM505050-1LM74500-Q1

你好。

在阳极<阴极 处于电压时,是否有任何方法可以根据需要保持外部 MOSFET 打开?

本例中 EN 引脚是否有效?  

我已经阅读 了下面的另一个主题以供参考。

- LM5050-1:禁用 LM5050反向电流保护

此致,

Kunihiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Kunihiro,

    您可以考虑使用 LM74500-Q1。 此设备与 LM74700-Q1相同,减去了反向电流阻塞功能。

    因此,在使用 LM74500-Q1时,即使阳极>阴极,浇口也会很高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,普拉文,

    感谢您的快速回复。

    我想使用一种理想的二极管(ORing 控制器),如 LM5050 PLUS 启用功能。

    LM74500没有阴极引脚。 LM74500如何检测电压中的阳极<阴极?

    此致,

    Kunihiro

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Kunihiro,

    由于 LM74500-Q1 没有反向电流阻塞功能,因此不需要阴极电压信息。 因此,不需要阴极引脚。 无论 阴极电压如何,只要阳极电压为+ve,门电压都将很高。  

    LM74500-Q1确实有 EN 引脚,可用于打开/关闭浇口。