This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90910:CAN't Store RAM to Flash (将 RAM 存储到闪存中)

Guru**** 1693050 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90910
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073714/ucd90910-can-t-store-ram-to-flash

部件号:UCD90910

我正在尝试使用以前编程的 UCD90910更新主板,但当我在 Fusion 数字电源设计器 GUI 中打开该主板时,它显示没有配置文件,并使用新的配置文件打开。  导入已保存的风扇配置文件(在同一主板的其他主板上成功使用)后,当我单击“将 RAM 存储到闪存”时,会出现一个错误,显示“STORE _DEFAULT Sent Sent and ACK”。  但是,store_default_all_error 位设置为 MFR_status。  设备可能正忙于写入日志以进行刷新。”如下图所示。

我查看了状态窗口,清除了所有故障和记录的故障,并尝试存储 RAM 以再次闪烁,但出现了相同的消息。  STORE _DEFAULT_ALL Error 出现在清除故障前,但其他一些故障从未清除,包括 MFR,CML,更多高字节故障和硬编码 Parms。  这些情况见下文第二幅图。  是否有方法完全重置或擦除 UCD90910芯片,以便存储 RAM 以再次闪存?  还是有办法清除硬编码 Parms 和 MFR 故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请按照下面的说明删除数据闪存。请确保地址与您的系统匹配。  

    此外,我们始终建议使用数据闪存进行编程,因为所有 IOS 都处于受控状态,而项目文件(.xml)会动态更改执行内存。

    您可以从工作系统中导出数据闪存十六进制文件。

    此致

    宜和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。  我尝试使用固件和配置下载工具擦除数据闪存,但它说存在致命错误,如下图所示。  是否应该先为该芯片执行其他操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它听起来像 GUI 很难检测到设备。 您是否尝试过其他阈值的解决方案?

    此致

    宜和