This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1084:LM1084IS-3.3的最小输出电流

Guru**** 2505275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073746/lm1084-minimum-output-current-of-lm1084is-3-3

部件号:LM1084

LM1084IS-3.3可以输出的最小输出电流是多少? 我希望使用此 IC 应用大约10mA 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         即使在无负载条件下,设备也将提供调节的输出电压(IOUT = 0mA)。 但是,应用10mA 或更高的负载电流(IOUT≥10mA)将确保 数据表中提供的所有相关电气规格(线路调节,负载调节,参考等)都将保留。 请按照您的意愿继续操作(IOUT = 10mA)。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特