This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750:使用 TPS23750的1 GbE 和3类 PoE -兼容性检查

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073579/tps23750-1-gbe-and-class-3-poe-using-tps23750---compatibility-check

部件号:TPS23750

您好 TI,

我使用 TPS23750 POE PD 控制器来生成 PoE 5V。  

处理器支持 RGMII,因此输入将为10/100/1000Mbps (千兆位以太网)

我想将千兆位以太网与 TPS23750一起使用。 您能对这一点进行原理图审查吗?

将 HX5008NL 用作以太网变压器。

本原理图与 SLVU108有关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    数据和电源审查应该是独立的。 电源和数据在数据转换器或以太网 PHY 的输入后立即分离。

    有关功率审查,请使用 PoE 原理图审查指南。 如果您对此有任何疑问,请告诉我。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    迈克尔·P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)