“线程: 测试”中讨论的其它部件
您好 E2E 支持团队,
我现在正在研究高端交换机重新设计项目,寻找替代方案来解决“Infineon - AUIPS7081”的生命周期结束问题; 我注意到 TPS27S100(A/B)可能是一个很好的解决方案,但我仍有一些问题需要专家澄清,请参阅以下 DC 电机功率设计原理图:
- 通常,在电动机移动行为期间将提供3至4 A 电流,但电流在电动机启动时的峰值移动将超过5至6 A (小于10毫秒,假设它是由浪涌电流引起的)。
- 当电流突然上升时,TPS27S100有何行为? 它是否保持5A 电流?
- 我的申请是否有任何建议? 我应该将 Ilim 销接地吗? 这种情况下电流限制是多少,即7A?