“线程”中讨论的其它部件:TPSM84624, TPS54824, TEST
大家好,团队
请告诉我 TPSM84824和 TPSM84624之间的区别。
我发现这些模块上具有与此线程相同的 IC (TPS54824)。
集成电感器是否也相同?
唯一的区别是8A 输出能力是否得到保证?
此致,
伊托
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
伊托,您好!
TPSM84824和 TPSM84624使用相同的 IC,也具有相同的0.85uH 集成电感器。 主要区别在于两个部件之间的集成电流限制电阻器不同。 如您所述, TPSM84824 将支持8A 的电流,TPSM84624可以 支持6A 的电流,并将进入8A 以下的过电流保护。
此致,
阿雷奇·比斯特费尔德
您好,Alec,
我了解 TPSM84824和 TPSM84624 使用相同的 IC (TPS54824)和电感器。 (请检查您的部件号类型。)
但我想知道 TPSM84824和 TPSM84624的当前极限差。
模块上的 IC 为 TPS54824,它没有外部电阻器来调节电流限值级别。
请仔细检查一下? 或者,IC (TPS54824)内是否有不同的电流限制电阻器?
此致,
伊托
伊托,您好!
这是我的错误。 我假设设备集成电流限制电阻器,但我参考了项目文档,并且 TPSM84824和 TPSM84624之间修改了内部电流限制设置(可在最终测试时编程到设备)。
此致,
阿雷奇·比斯特费尔德
您好,阿雷奇-桑,
好的。 但是,从数据表中,TPSM84824和 TPSM84624都具有相同的11A 过电流阈值。
电流限制有哪些完全不同?
此致,
伊托
Itoh-San,您好!
在项目开发过程中,我们努力调整零件的过电流保护设置。 我咨询了设计工程师,他表示最终决定调整数据表。 这两个部分是相同的,但数据表是不同的,可以代表客户/现场工程师进行更好的筛选。
顺祝商祺!
阿雷奇·比斯特费尔德
您好,阿雷奇-桑,
我了解到,尽管 需要调整过电流阈值,但两个部件基本相同,包括过电流阈值。
差值只是保证额定电流电平(8A 或6A),对吗?
如果我错了,请更正我的问题。
此致,
伊托
Itoh-San,
您的理解是正确的。
此致,
阿雷奇·比斯特费尔德