This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33610:电感值选择

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075818/lmr33610-inductance-value-selection

部件号:LMR33610

您好,

根据 LMR33610数据表中9.2.2.4电感器选择,我计算的电感器值为33uH。 但我们在电流电路中使用15uH。 电感器值较低会有问题吗?
此外,我还考虑使用 LMR33630ADDA 替换 LMR33610ADDAR。 根据 公式计算的值为11uH。 如果使用的是 LMR33630ADDA 而不是 LMR33610ADDAR,那么对该电感器使用15uH 是否合适?

谢谢!

此致,

天泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,天泽,

    您的工作条件是什么? VIN,Vout 和 ILOAD?

    您也可以使用工作台检查设计组件

    谢谢

    -阿里夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您可以使用楔形块来选择设计的零部件值

    https://www.ti.com/product/LMR33610

    谢谢

    -阿里夫