This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064:PCM PSFB 占空比计算和限制

Guru**** 2504105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075921/ucd3138064-pcm-psfb-duty-calculation-and-limitation

部件号:UCD3138064

你好,查普,

我正在为我的客户寻求帮助。

目前,客户 尝试使用 PCM 斜率补偿(FeCtrl2Regs.DACSTEP.bit.DAC_STEP )来限制负荷。

是否可以使用参数(DAC_step)来计算触发 PCM 的极限 CT 电压? 以及如何实现?

感谢您的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny,斜坡补偿通常不用于限制负荷,它用于提高系统稳定性。  通常,通过限制过滤器的输出,该负荷以特定的百分比受到限制。  在低输入电压情况下,您需要使用滤波器才能达到极限。  在高输入电压情况下,如果滤波器达到限值,通常您需要过电流保护,因为您的电流超过了电流。   

    您能否更具体地描述他们正在尝试限制职责的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊恩,您好!

    客户面临的问题 是,当在触发非线性补偿之前没有负载时,占空比将立即满,从而通过残余磁性导致磁饱和度。

    如果不增加最大负荷, 为了使负荷增加速度稍慢一点,我们曾尝试减少非线性控制的增益。  但是,调整 客户解决方案上实施的非线性控制可能是一项挑战,因为无法按设计进行量化,且难以向最终客户解释。  

    因此,我们正在尝试在调整用于触发 PCM 的 DAC_step 参数之间建立关系。

    此外, 是否有更好的方法来限制这一责任? (同时,请考虑在关机过程中输出电压不应迅速下降)   

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊恩,您好!

    正如您所说的那样,斜坡补偿用于通过限制占空比来稳定系统。

    也许可以 很好地计算触发  PCM 的极限 CT 电压

    如果没有, 用户如何 知道设置 是否正确?

    如果试验和错误是唯一的方法,那么容差将是多少?  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰尼,我现在非常困惑。  如果电流为零,PCM 应在触发时立即关闭占空比。 在这种情况下,占空比不应达到满负荷。   

    由于 PCM 逻辑的时间延迟,存在最小脉冲宽度。  无负载时,这可能会导致过电压。  我认为我们可以采用突发模式来处理这一问题。  您可以查看 PSFB 的 EVM 代码,以确保其运行。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约翰尼

    我认为问题的描述不清楚。 在哪种情况下,负荷达到最大负荷?