请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LP5009 您好,
您能否估计以下情况下的电流消耗?
-3,0V 电源,用于 LED 和 LP5009
一个蓝色 LED,5mA/2,9V (例如)
在此情况下,LP9005有哪些电流/功耗?
P=(3,0-2,9V)*5mA,用于 LED 的电流吸收器
LP5009的附加功能是什么?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
雷纳您好,
另外,在 LP5009上,Vcc x ICC 的产品也是如此。 请浏览以下网站: RGB LED 驱动器的电源注意事项
它解释了如何根据不同的驾驶条件计算功耗。
此致,
亚伦·冰