This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194-Q1:最大输出设置

Guru**** 2507125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075676/tps61194-q1-max-vout-setting

部件号:TPS61194-Q1

您好,

客户想要知道 VOUT_MAX 外部电阻设置值。

我认为您不需要将其设置为比最大 LED 串电压高30%。

客户的 LED 串电压规格: 最小27V,典型27.9V,最大30.7V

我可以使用 R1的750K 或560K 值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,你是对的。 不强制设置高于最大 LED 串电压30%的电压。 2V 的利润率更高是可以的,因此,在本应用中,~ 33V 的利润率是可以的。  

    此致,  

    XG