大家好,团队
我想将 BQ7721602电路与13个单元配合使用。
我想了解 Open Wire 检测的工作原理,以 V5为例。
如果 V5导线开路,V5的电压将下降至 V4的电压。 这是正确的吗?
VOW 阈值为-200mV。 这是否意味着当 V5 = V4+200mV 或 V5= V4-200mV 时将触发故障?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
我想将 BQ7721602电路与13个单元配合使用。
我想了解 Open Wire 检测的工作原理,以 V5为例。
如果 V5导线开路,V5的电压将下降至 V4的电压。 这是正确的吗?
VOW 阈值为-200mV。 这是否意味着当 V5 = V4+200mV 或 V5= V4-200mV 时将触发故障?
谢谢
您好 Drouin,
如果 V5导线开路,V5的电压将下降至 V4的电压。 这是正确的吗?
是的,V5上的电压将向下折叠至 V4。
如数据表9.3.2节中所述,当 V5小于 V4 -(-200mV)(即 V5 < V4 + 200mV)时,就会发生断线故障触发器。
考虑到与开路场景 V5将崩溃至 V4相比,阈值相差200mV,开路保护功能将在预编程延迟时间后触发。 它主要测量 V5和 V4之间的差压差,如果差压小于200mV (在本例中为~0-V),则会触发保护。
为了帮助理解,在所有细胞都正确连接的正常情况下(假设每个细胞3.7 V),V5为18.5 V,V4为14.8 V 单元格5的差压为 V5 - V4,为18.5 V - 14.8 V = 3.7 V,这大于200 mV,因此一切都按预期工作。
在 V5导联开路情况下,V5 = V4 = 14.8-V 因此,14.8-V - 14.8-V = 0-V < 200mV,触发断线保护。
我希望这对我有所帮助!
此致,
路易斯·埃尔南德斯·萨洛门
你好
感谢您的回答。
对此,我很清楚。
但我还有其他问题。
第一:
如果未使用 VN 输入,则必须将其调为零(0V 电压)。
其电压低于 VUV_min (UV 检测禁用阈值= 500mV 标称值),此输入被禁止。
开路 VOW 检测阈值为200mV。因此,在这种闹鬼输入上,电压低于阈值。 是否报告了断线故障? 还是禁用了开路检测机制?
第二:
对于我的应用,电路的 VSS 电源由连接到 V1电池负极性的电缆制成。 此电缆还用于为整个电路板供电。 电缆上的压降将为几 mV (20-30mV)。 此电压降将影响 V1电池的 OV 和 UV 阈值的准确性。 这是正确的吗?
如果是,是否可以禁用 V1 (与 VSS 分段),并使用通道 V2至 V14? 是否存在触发 V1开路故障的风险?
此致
D. Drouin
您好 Drouin,
是的,短路电池的开路保护在短路时被禁止,短路电池的紫外线或 OV 也被禁用。 这是我们的常见问题之一: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972586/faq-bq77216-how-do-i-reduce-the-cell-count。
第二,是的,我担心这会导致 V1中的测量错误,因为您希望 VSS 具有0-V 电位。 如果 V1的负极端子上有20至30 mV 的下降,则会参考电压高于预期。 上述常见问题提到单元格1不应短接,您应从上到下短接,因此建议不要这样做。 我建议您使用更厚的电缆,以降低电阻,从而降低压降。 确保 VSS 在整个系统中保持稳定。
此致,
路易斯·埃尔南德斯·萨洛门