This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB35-Q1:原理图审查支持

Guru**** 646230 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HB35-Q1, TPS1HB08-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075149/tps1hb35-q1-schematic-review-support

部件号:TPS1HB35-Q1
“线程: TPS1HB08-Q1”中讨论的其它部件

尊敬的支持团队:

我们在设计中使用了 TPS1HB35-Q1负载开关,我希望获得您的支持以查看原理图。  

输入= 14V

输出= 14V

输出电流= 10.6A

我们是否需要在负载开关后添加任何过滤器回路? 请告诉我您的反馈。  

此致,

巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bala,

    对于10A 直流电流,我建议使用 TPS1HB08-Q1,因为它的额定电流是如此高。 我建议不要使用 TPS1HB35-Q1。

    设备后不需要滤波器回路。 我还希望添加反向电流保护。

    谢谢,

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shreyas,  

    由于快速响应, 在 TPS1HB35-Q1数据表中,它提到它可以支持 高达22A 的电流,是否存在任何特定问题。  

    是的,我们使用了 U14P_AMP 电源网的反向保护。  

    此致,

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bala,

    电流限制(故障状态)与直流电流操作不同。 TPS1HB35-Q1的额定电流仅为5A。

    谢谢,

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与,我们将深入了解  

    此致,

    巴拉