This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:切换频率

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075127/tps27s100-switching-frequency

部件号:TPS27S100

您好,专家!

我希望使用 TPS27S100驱动大于2A 的负载。 我希望输出1.5-3kHz 范围内的 PWM 信号。 我很好奇这是否适用于此设备,或者您是否有更好的部件推荐。

从交换特性中,

50 US + 80 us +~60US 回转= 190 us

(190uS ^-1 = ~ 5kHz)

 如果我正确理解,~5kHz 信号将起作用? 请告诉我,如果我理解错误,我是这个应用程序的新客户。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡梅伦,您好!

    我们建议此设备切换频率不要超过2kHz。 这是因为该设备专为直流应用而设计,而不是用于更快的交换应用。

    由于开关速度更快,PWM 输出将更像是三角波,而不是传统的方波。 这是由于设备的线性开启和行为,因此可能会导致精度与预期值的差异,例如,.e,Vout = D*Vin 可能不起作用,因为它不是方波。

    我们建议在频率低于2kHz 的情况下切换所有高侧开关,并优先选择低 Hz 切换。 如果您需要更快的切换,我建议您使用外部驱动程序+ FET 组合,该组合可在 TI.com 上找到。 遗憾的是,这些不是我们团队的产品,因此如果您对这些产品有任何疑问,请继续创建一个新的 E2E 帖子,并将相关设备标记为正确团队的最快响应。

    谢谢,

    Shreyas