请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM5000 各位专家:
LM5000的参考设计,电感在 Webench 和数据表之间有很大的不同。
请参阅以下示意图。
我可以知道差异的原因吗?
一般来说,哪一种设计更好? 有好有坏?
巴西,
谢谢
陈亚伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Aaron,
电感器的选择主要取决于占空比 以及操作模式 CCM 或 DCM。
使用33uH 时,DCM 模式用于更高的输入电压,但这当然会为电感器带来更高的波纹电流。
而对于339uH,CCM 模式将用于整个电压范围。
使用此低输出电流时,DCM 模式也是一个很好的选择。
另请参阅数据表:
此致,
斯特凡
你好,Aaron,
过去20天,我没有看到此线程的更新。
所以我认为这个问题已经解决了。
在这种情况下,最好按“解决”按钮。
如果仍有问题,请告诉我新的细节。
此致,
斯特凡