This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:TLV62569

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079952/tlv62569-tlv62569

部件号:TLV62569
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

我在使用 EasyEDA 开发的降压转换器电路中使用 TLV62569。  我想运行一个模拟来测试图解中包含的开关。  EasyEDA 使用 LTSpice 提供 Spice 模拟部分。  我的问题是模拟无法正常运行,因为我使用的 TLV62569组件没有可用的 Spice 信息。  我已经从 TI 数据表中找到并下载了该组件的 TLV62569P_TRANS-PSpiceFiles,但我完全无法使用该信息更新原理图中的组件,也无法找到包含 Spice 信息的组件版本 包括。

我希望有人能提供建议,或者提供一个指向教程的链接,或者通过该教程来告诉我我我的问题。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leslie,

    您可以查看 TI 的电路设计 Webchool 工具,以及用于模拟 PSPICE 模型的 Webchool 工具,您可以使用“PSPICE for TI”工具。 有关此工具的详细信息,请访问 https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI#overview 

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢!

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Sneha

    感谢您的回复和建议。  我不知道 PSPICEfor TI 工具,因为我过去只使用过 WEBENCH 工具,发现这非常有用,尽管似乎不允许对其使用的原理图进行原理图更改。

    我在澳大利亚,请求访问 PSPICE 工具,并将不得不等待查看是否已获得使用许可。 正如我在《我的帖子》中提到的,我已经下载了 PSpice 文件 slvmbw3a.zip 和 slvmc19b.zip,但我不确定在向 TLV62569模型添加 PSpice 信息时如何使用这些文件。

    希望我能获得访问权限。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leslie,  

    访问该工具后,您可以使用此模拟软件打开 PSPICE 模型,并尝试使用该工具运行分析。  

    如果您在访问方面遇到问题,请告诉我。

    谢谢!

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Sneha

    大家好,我现在已经访问并安装了用于 TI 的 PSpice 工具,并学习了几个教程。  我还使用 TLV62569设置了一个简单电路,但当我尝试运行模拟时,收到一条消息,如所附图像所示。  我已经查看了日志目录,但找不到任何附加到日志目录的日志文件,特别是找不到消息中引用的会话日志。

    我希望有人 能告诉我在哪里可以找到该日志,以便我可以尝试找出问题所在。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leslie,

    您可以在 “TI 的 PSPICE”开始页的左下角找到会话日志。 请参阅随附的屏幕截图。

    如果您无法看到此选项,请检查“查看”菜单中的会话日志窗口是否已启用。  

    我希望这能有所帮助。

    谢谢

    斯内哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Leslie,

    您对此还有什么疑问吗? 如果没有,请随意关闭此线程。

    谢谢!

    此致

    斯内哈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sneha, 谢谢你的帮助,我解决了我的问题,对没有将问题标记为已解决表示歉意。  我想我现在已经这样做了