This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:写入 LP873347RHDT 寄存器

Guru**** 651100 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87330Q1EVM, LP8733, AWR1843, TM4C129ENCZAD, LP87702
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076806/lp8733-writing-to-the-register-of-lp873347rhdt

部件号:LP8733
《线程》中讨论的其它部件:AWR1843TM4C129ENCZADLP87702

需要编写一个程序来设置 LP873347RHDT 的输出电压。

我想听到以下消息。
1.编写程序
您使用哪种软件编写程序?

2.编写程序所需的一切
向 IC (电路板等)编写程序所需的内容
或者您输入的是什么针脚?
我认为它是17针和18针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hiroyuki,

    首先,我希望大家注意到,只能更改 LP873347RHDT 中的寄存器(易失性)值,而不能更改非易失性内存内容。 因此,基本上您需要在系统中安装 UC,以便在加电时将值加载到 LP873347RHDT。 断电时,设置将丢失。  

    配置指南中有更多有关如何在开机时配置寄存器的详细信息: https://www.ti.com/lit/ug/snvu582a/snvu582a.pdf

    1.只要您可以通过 I2C 总线写入数据,使用哪种软件就无关紧要了。  

    2.您需要 I2C 主机设备(UC 或类似设备),I2C 数据和时钟连接到 LP8733 I2C 总线(引脚17和18)。 在接入 I2C 之前,电源电压(Vana)需要升高。 出于测试目的,您可以使用我们的 LP87330Q1EVM,该 EVM 具有板载 UC 处理 I2C 通信。 或 Aardvark I2C 主机设备或类似设备。  

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答这个问题

    这次 LP873347RHDT 连接到 AWR1843,但 MCU 是否可以与 AWR1843内部的 MCU 连接?
    是否可以使用来自 AWR1843的 I2C 通信编写程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hiroyuki,

    我认为 AWR1843具有 I2C,但我不确定其功能。  

    因此,我想问题更多的是 AWR1843功能,而不是 LP8733x。 我已将此主题分配给雷达团队接管。  

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答这个问题
    感谢您的安排。

    这次,我认为必须提前在计划中为我们使用的产品设置以下 IC。 (不包括 LP873347)
    1.MX25V1635FZNQ (数据输入/输出,带 SPI)
    2.TM4C129ENCZADT3或 TM4C129XNCZADI3 (UART 格式)

    请询问您是否可以通过 AWR1843将该程序写入两个 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hiroyuki,

    PMIC 和 AWR1843可以通过 I2C 进行通信。 我们的 EVM 也是如此。

    AWR1843会向  MX25V1635FZNQ 发送命令,用于刷新和读取数据(也用于擦除)。 发送的命令符合闪存数据表。

    [引用用户名="488655" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forum/1076806/lp8733-write-to-the-register-lp873347rhdt/NC3986UART#3986682"] 2.TM4C129ENCZADT3或(TM9ZI3或 TM4DI3格式)

    我不确定这种芯片。 请问与芯片通信的用例是什么?

    此致,

    阿亚伊什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答这个问题

    >请告诉我与芯片通信的用例是什么?

    它扮演着将 AWR1843执行的计算结果等发送到 PC 的角色。
    我还认为它将用于从 PC 读取程序数据。

    (PostScript)
    PMIC 是否可以通过 AWR1843更改寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hiroyuki,

    我认为 AWR1843无法以用户可编程的方式与该处理器进行通信。 据我了解 ,TM4C129ENCZADT3在板上实施了 XDS110调试器。 因此,虽然设备确实与芯片通信,但用户无法控制这一点。

    此致,

    阿亚伊什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答这个问题。

    毕竟,TM4C129ENCZADT3芯片是否意味着用户不会编写该程序?

    还是应该写,但不可能用 AWR1843写?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hiroyuki,

    该芯片上运行的代码不是用户编程的目的。 该芯片在板上实现了 XDS110调试器。

    此致,

    阿亚伊什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答这个问题。

    TM4C129ENCZAD 具有调试器的角色,因此您无需对其进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hiroyuki,

    没错。

    此致,

    阿亚伊什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tomi。

    很抱歉,我想知道您是否可以通过 I2C 从 AWR1843向程序写入数据。

    这可能是一个误解,但我认为答案没有到达。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hiroyki,

    您所指的是哪项计划?

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个将节目写入 LP873347注册表的故事。

    我认为有必要提前设置输出电压。
    AWR1843是否可以使用?

    我们尝试在主板上安装它而不写,然后使用 AWR1843进行写操作。
    (采用与 LP87702相同的格式)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hiroyuki,

    是的,可以通过 I2C 与 AWR1843进行 LP873347通信,正如 Aayush 前面提到的那样。

    如果 LP87702连接到相同的 I2C 总线,则需要检查它们是否与 LP87702发生地址冲突。 LP873347 I2C 地址为0x60。 对于 LP87702,它取决于完整的部件号,您可以在《技术参考手册》中检查特定 PN 的 I2C 地址。

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复。

    可以通过 I2C 将 AWR1843中的程序写入 LP873347吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,除非他们使用的 LP87702版本具有相同的 I2C 地址并连接到相同的总线。 同一总线中不能有两台具有相同 I2C 地址的设备。

    谢谢。

    此致,

    Tomi Koskela