线程中讨论的其他部件:BQSTUDIO, BQ76952, MSP430F5522
大家好,团队
客户提出的问题可能需要您的帮助:
BQ769142应用于8字符串的电池上,与 bqstudio 的通信良好,可以读取接口上的电压等参数,但通过430单片电路读取时出现问题。 相同的430单片读取16字符串 BQ76952时无问题。 对于相同的程序和相同的参数,客户希望知道 BQ769142和 BQ76952设置之间是否存在任何差异。
请帮您检查此案例? 谢谢。
此致,
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,团队
客户提出的问题可能需要您的帮助:
BQ769142应用于8字符串的电池上,与 bqstudio 的通信良好,可以读取接口上的电压等参数,但通过430单片电路读取时出现问题。 相同的430单片读取16字符串 BQ76952时无问题。 对于相同的程序和相同的参数,客户希望知道 BQ769142和 BQ76952设置之间是否存在任何差异。
请帮您检查此案例? 谢谢。
此致,
樱桃
您好 Luis,
感谢你的帮助。
[引用 userid="450206" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1078391/bq769142-the differit-regard-the -the -IIC 通信- bq769142-bq76952/3991734#3991734",我不知道什么?]430[我不知道吗?]通过430单片机的通信端口读取 BQ769x2的电压,温度等,BQ76952可以正确读取,而 BQ769142读取不正确。
谢谢,此致,
樱桃
Cherry,您好!
我仍然不明白“430单片”是什么意思。
阅读 BQ76952/BQ769142时使用了什么? BqStudio 还是他们自己的 MCU?
如果他们能够共享他们使用的部件,BQ76952 CRC 是否启用,这也会很有用? 如果他们使用的是 MCU,则 bq769142已启用 CRC,因此他们还必须发送 CRC 以获得正确的通信。
此致,
路易斯·埃尔南德斯·萨洛门
您好 Luis,
[引用 userid="450206" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1078391/bq769142-the -diffic-regard-the -IIC communication between -bq769142-and -bq76952/40004424000442'"他们使用什么来阅读 Q769522/B76952] BqStudio 还是他们自己的 MCU? [/引用]他们使用 MSP430F5522读取 BQ769142, BQ769142的 CommType=0x11,并启用了 IIC CRC。
谢谢,此致,
樱桃